This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:异常辅助

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546800/mc33063a-abnormal-assistance

部件号:MC33063A


工具/软件:

你(们)好

MC33063A #明显、

电压控制功能仅按预期工作(振荡器输出控制)、确保每个振荡完成一个完整的周期。 #当 VCC 输入电压上升>10V 时、某些 IC 可能会经历异常的 CT 振荡周期。 此产品处于降压模式、输出为 5V。

正常:CT 周期 10uSec、Vout 在达到比较值时将切断 (5uSec)

异常:CT 值异常、且切断功能无效。 (输出异常)

在重新测试有缺陷的 MC33063A 后、我们发现了一个明显的问题。 这是故障产品上的电路配置。

异常:输入 11V、TC 测试点、电压略微增加异常。 (黄色:TC、绿色:L2)

异常:输入 12V、TC 测试点、电压显著升高。 (黄色:TC、绿色:L2)