请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25830A-Q1工具/软件:
尊敬的 TI:
是否可以使用 TPS25830A-Q1 来控制 CC1=Rd 或 CC2=Rd?
TPS25830A-Q1 只能识别 CC 信号并报告这些信号?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI:
是否可以使用 TPS25830A-Q1 来控制 CC1=Rd 或 CC2=Rd?
TPS25830A-Q1 只能识别 CC 信号并报告这些信号?
谢谢
尊敬的 Rubin:
TPS25830A-Q1 仅为 CC1 和 CC2 提供 Rp。 该器件中没有 Rd 电阻器。 通常、使用 Type-A 转 Type-C 电缆来支持客户端模式、其中 Type-A 端位于笔记本电脑上。
如果您需要在硬件中公开 Rd 以支持 Type-C 转 Type-C 电缆、我们可以添加开关和分立式 5.1k 电阻器。 如果需要、我可以提供更多详细信息。
此致、
Eric