This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:TPS25830A-Q1 的 CC1&CC2

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545481/tps25830a-q1-cc1-cc2-of-tps25830a-q1

器件型号:TPS25830A-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI:

是否可以使用 TPS25830A-Q1 来控制 CC1=Rd 或 CC2=Rd?

TPS25830A-Q1 只能识别 CC 信号并报告这些信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    TPS25830A-Q1 仅为 CC1 和 CC2 提供 Rp。  该器件中没有 Rd 电阻器。  通常、使用 Type-A 转 Type-C 电缆来支持客户端模式、其中 Type-A 端位于笔记本电脑上。

    如果您需要在硬件中公开 Rd 以支持 Type-C 转 Type-C 电缆、我们可以添加开关和分立式 5.1k 电阻器。   如果需要、我可以提供更多详细信息。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    请提供  开关和分立式 5.1k Ω 电阻器的详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubin:

    我已向您发送了连接请求、以便我们可以直接发送详细信息。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    什么是请求?我看不到它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该已收到朋友请求的通知(我相信右上角的闪电符号)。  我重新发送了请求以防万一。

    此致、
    Eric