Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400
工具/软件:
您好、
我使用 的是 BQ25792EVM 电路板。
将 PROG 设置为 1S、2A、1.5Mhz。
将 ILIM_HIZ 设置为 3A。 (将 EVM 板 R21 更改为 43K)
已将 ACDRV1、2 连接至 GND。
连接 JP7 (USB_VIN 至 VAC1)
连接的 JP3 (VAC1 至 VBUS)
连接 EV2400、
REG03 显示充电电流 2000mA
REG1C 显示快速充电电流和 3.25A
已启用 ADC (REG2E)
但 REG33 显示 1300mA。 我还使用了当前可重复检查它。 最大充电电流约为 1300mA。
我还尝试设置 REG11、EN 9V 和 HVDCP。 最大充电电流仍在 1300mA 附近。
我们 在测试前对电池放电。
为什么充电电流不是 2A? 我想念什么?