Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS55289
主题: TPS55289 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:
我处于便携式光谱仪设备的宽带近红外 (NIR) 光源的开发阶段。
光源将由微型卤素指示灯灯泡组成。 我正在考虑将两种类型的灯泡作为可行的候选产品:
-
1 类:6.5V、250mA
-
类型 2:10-15V、110mA
预期输入功率将来自 2 节 (2S) 电池包、提供大约 6V 至 8.2V 的电压范围。 理想情况下、灯泡的输出电压是可编程的、以便进行调光和频谱调整。 我预计会同时在 2 到 8 个灯泡之间供电、希望在创建第一个原型后知道确切的数字。
我目前正在评估两款具有集成 MOSFET 的同步降压/升压转换器:TPS55285 和 TPS55289。 据我所知、唯一的区别是 MOSFET Rds_on 和输入电压范围。 由于照明灯不需要单独开关、因此我计划直接使用输出电压驱动这些灯。
我的主要问题(尤其是在驱动多个卤素灯泡时)是管理冷灯丝首次通电时产生的高浪涌电流。 假设系数为 10 倍、 6.5V/ 250mA 的其中 8 个电流最多可以消耗 20A 电流。 我计划进行一些测量、以便找到 未来几天浪涌电流的准确数字。
鉴于这些要求和我的浪涌电流问题、 您会建议您使用哪项?
感谢您的时间和帮助。
此致、
Minh