This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:卤素灯泡适用性

Guru**** 2766265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55285, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546684/tps55285-halogen-bulb-application-suitability

器件型号:TPS55285
主题: TPS55289 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:  

我处于便携式光谱仪设备的宽带近红外 (NIR) 光源的开发阶段。

光源将由微型卤素指示灯灯泡组成。 我正在考虑将两种类型的灯泡作为可行的候选产品:

  • 1 类:6.5V、250mA

  • 类型 2:10-15V、110mA

预期输入功率将来自 2 节 (2S) 电池包、提供大约 6V 至 8.2V 的电压范围。 理想情况下、灯泡的输出电压是可编程的、以便进行调光和频谱调整。 我预计会同时在 2 到 8 个灯泡之间供电、希望在创建第一个原型后知道确切的数字。


我目前正在评估两款具有集成 MOSFET 的同步降压/升压转换器:TPS55285 和 TPS55289。 据我所知、唯一的区别是 MOSFET Rds_on 和输入电压范围。 由于照明灯不需要单独开关、因此我计划直接使用输出电压驱动这些灯。

我的主要问题(尤其是在驱动多个卤素灯泡时)是管理冷灯丝首次通电时产生的高浪涌电流。 假设系数为 10 倍、 6.5V/ 250mA 的其中 8 个电流最多可以消耗 20A 电流。  我计划进行一些测量、以便找到 未来几天浪涌电流的准确数字。

鉴于这些要求和我的浪涌电流问题、 您会建议您使用哪项?

感谢您的时间和帮助。

此致、
Minh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minh:

    感谢您联系我们。 TPS55285 和 TPS55289 都具有输出电流限制功能。 TPS55289 需要外部检测电阻 来实现输出电流限制功能。

    即使不使用输出电流限制功能、两个 IC 也无法支持 20A 输出电流。 它将受到 8A 平均电感器电流限制的限制。 触发限制后、Vout 可能会下降。  

    我有一个问题是、如果电流受限且 Vout 无法达到目标、能否完成第一次通电? 如果没有问题、我推荐使用 TPS55285、因为它具有低成本、小尺寸和简单的外部电路。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、  

    谢谢、我没有意识到 TPS55285 不需要检测电阻器。 但我仍然需要为电流监测添加一个。

    电流浪涌是由于冷丝导致的、因此它仍然应该打开、但速度略慢、在这个阶段、对于我们的应用来说仍然是正常的。  

    感谢您的建议、我将继续使用 TPS55285。

    祝你一切顺利、
    Minh