This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:LMZ10504 故障的原因

Guru**** 2508585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529601/lmz10504-cause-of-lmz10504-failure

器件型号:LMZ10504


工具/软件:

感谢您的持续支持。

感谢您教我如何使用低电感探针。

我有疑问。

更换后的 U117 器件 (LMZ10504TZx-ADJ/NOPB) 再次发生故障。 我确认了该故障与我首次就该情况联系您时相同((+3.3V 未从 VOUT 引脚输出、并且<xmt-block1> VOUT</xmt-block> 引脚短接至 GND 引脚)。 VOUT。 这次、在 U117 的 VIN 引脚未施加过压的情况下发生了故障。

发生此故障时、我附加了状态。

e2e.ti.com/.../Cause-of-LMZ10504-failure_5F00_20250619.pdf

请参阅随附的文件(LMZ10504 故障的原因)。

・SHT.1/3:这是 U117 出现故障的设备系统。 ​​左上方显示了发生故障时与 U117 相关的各种值。

・SHT.2/3:U117 的 VIN 引脚在故障时的波形状态如 Ch2 所示。

・SHT.3/3:失败时 U117 器件的照片和电阻值。 (拆除 U117 时包装意外损坏。)

如 SHT.3/3 所示、当使用测试仪检查两侧似乎是电容器的元件是否导通时、确认了大约 2.3 至 2.4Ω 的低值。

基于上述情况、您认为故障的原因是什么? (在这种情况下,发生故障时,VIN 引脚未施加过压。)

当我首次就本例联系您时、我的故障 U117 器件由第三方故障分析组织进行分析、发现 VOUT U117 (LMZ10504TZx-ADJ/NOPB) 中似乎是电容器的器件出现短路故障。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您分享详细信息。  不过、我亦须研究 报告的第一个问题的详情、并在内部讨论。

    同时、您能否确认有多少器件发生故障、以及它们是否都具有相同的原理图和 BOM。

    您是否还能在发生故障时分享 SW 引脚示波器图?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。

    感谢您的答复。

    有两个损坏的单元。

    我已连接损坏的设备的系统。 (之前和之后的测量值用 SHT 隔开。)

    e2e.ti.com/.../System_5F00_when_5F00_LMZ10504_5F00_fails_5F00_20250623.pdf

    详情如下。

    (1) 第一个单元如下。

    ・更换 U117 前:

        系统:附加文件“LMZ10504 出现故障时的系统“中的 SHT.1/2

        事件:在 U117 中、+3.3V 不是 VOUT 引脚输出 (0.2V)、并且 VOUT 引脚短接至 GND 引脚 (1.08Ω)

    ・首次更换 U117:

        系统:附加文件“LMZ10504 出现故障时的系统“中的 SHT.1/2

        事件:在 U117 中、+3.3V 不是 VOUT 引脚输出 (0.2V)、并且 VOUT 引脚短接至 GND 引脚 (1.0Ω)

    ・第二次更换 U117:

        系统:附加文件中的 SHT.1/2 “LMZ10504 失败时的系统“中的 SHT.2/2 “LMZ10504 失败时的系统“

        事件:在 U117 中、+3.3V 不是 VOUT 引脚输出 (0.2V)、并且 VOUT 引脚短接至 GND 引脚((2.4Ω?)

    (2) 第二个单元如下。

        系统:附加文件“LMZ10504 出现故障时的系统“中的 SHT.1/2

        事件:在 U117 中、+3.3V 不是 VOUT 引脚输出 (0.2V)、并且 VOUT 引脚短接至 GND 引脚 (0.10Ω)

    PCB2 的详细系统如下所示。

    e2e.ti.com/.../PCB2_5F00_detailed_5F00_lineage.pdf

    PCB2 实际上连接到其他 DC/DC 转换器和 LDO、如随附的文件“PCB2 详细沿袭“中所示、其中包括另一个型号与 U117 相同的器件 (U107)。

    对于 U107、它用作+1.1V 输出、在上述任何故障状态下均未观察到故障(它继续正常输出+1.1V)。

    作为上述对策、我更改了 AC/DC 转换器并添加了 PCB1、但没有进行其他更改、并且系统是相同的。

    如上所示、只有 U117(+3.3V 输出)出现故障。

    我还附上了我获得的 U117 输入和输出波形。

    e2e.ti.com/.../LMZ10504_5F00_failure_5F00_cause_5F00_investigation_5F00_waveform_5F00_20250623.pdf

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 我明天会重新检视。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的所有详细信息。 我仍然认为这是输入上的过压。  

    Ch1 和 Ch2 的偏移量是多少?

    [引述 userid=“586422" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529601/lmz10504-cause-of-lmz10504-failure/5886012 #5886012“]

    PCB2 实际上连接到其他 DC/DC 转换器和 LDO、如随附的文件“PCB2 详细沿袭“中所示、其中包括另一个型号与 U117 相同的器件 (U107)。

    对于 U107、它用作+1.1V 输出、在上述任何故障状态下均未观察到故障(它继续正常输出+1.1V)。

    [/报价]

    这还取决于 FL5 中转换器的接近程度。 您还能分享一下布局吗?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的考虑。

    通过“抵销“、您是指回复中引用的图像中的尖峰形部分吗?
    如果是尖峰形状的器件、则为 0.64V (= 5.76V - 5.12V)。

    我还附上了 PCB2 的布局。

    e2e.ti.com/.../PB23012A_5F00_TRIM.pcb

    e2e.ti.com/.../PB23012A_5F00_TRIM.pdf

    我已经附上了布局的 CAD 文件和 PDF 文件。
    由于整个布局是机密的、因此它已被修整为我之前发送的附加文件“PCB2_detailed_lineage.pdf"中“中显示的零件。

    有一些部分是用日语写的。
    对于 CAD 文件、显示工具将是“Board Viewer“(由 Zuken 提供)。

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我在星期五上病假。

    by “offset"您“您是指您回复中引用的图像中的尖峰形部分吗?
    如果是尖峰形状的器件、则为 0.64V (= 5.76V - 5.12V)。

    通道 2 上的最大电压尖峰为~5.8V。 我的理解是否正确?

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。

    这没什么严重的。 请照顾自己。

    打扰一下。 是的、我相信您是对的。
    5.12V 读数似乎是噪音的平均值。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有一个强烈的感觉 ,这是由系统或特别是在系统中的东西,影响 U117 造成的。

    实际上、您在分享的示波器图中没有看到任何过压尖峰。 但是、这一时间太短、无法判断系统行为。

    我猜这是现场发生的故障。  

    发生故障时、具体的应用和现场情况是什么?

    您是否还能够在实验室中重现故障?

     U117 和 U107 的负载有何差异?  

    如果不对系统有深入的了解、调试现场故障是一项艰巨的任务。

    谢谢、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的答复。

    我会回答您的问题。

    发生故障时、应用程序和字段的具体情况是什么?

    在 U117 失败之前、应用一直处于待机模式 (U117 输出:3.3V/0.226A)、且 U117 VOUT 引脚的电流值在 0.226A 左右波动约 5mA pp(约为一个 LED 的电流值)。 波动发生在 1 秒期间。
    U117 在打开应用程序两天后失败。
    在 25℃ 的室内环境中±5℃、测量仪器连接到与此应用连接的同一条交流 100V 线路。
    下面所附的文件显示了此故障时 U117 的热像图。

    e2e.ti.com/.../Temperature_5F00_state_5F00_of_5F00_U117_5F00_when_5F00_U117_5F00_failure_5F00_occurs.pdf
    有关此应用的内部系统图、请参阅前天随附的系统图“Cause_of_LMZ10504_Failure"。“。

    您是否还能够在实验室中复制失败?

    故障发生在以下位置。
    -初始故障(第 1 单元):交货目的地
    -第一次更换 U117 后的故障在第一个单元:我公司
    -第二次更换 U117 后的故障在第一个单元:我公司
    -第二个单元的故障:我们公司
    此外、我还进行了故障分析实验、并向 U117-VIN 引脚施加了输入过压脉冲(电压 9V、脉冲宽度约为 100usec)、以重现 U117-VIN VOUT 引脚在短路模式下的故障。 从这一点来看、我推测 U117 故障是由于应用了输入过压尖峰所致。

    U117 和 U107 的负载有何差异?  [/报价]

    U117 和 U107 状态之间的差异如下所示。
    (1)​​U107 和 U117 的测得负载电流值如下。
    - U107 负载电流(流过 FL9-1 引脚的电流): 0.060A(无波动)
    - U117 负载电流(流过 FL11-1 引脚的电流): 0.226A(波动约 5mA pp)
    (2) 随附的文件显示了 U107 和 U117 VOUT 引脚的电压噪声波形比较。
    -待机状态下 VOUT 引脚的电压噪声波形*1*2:

    e2e.ti.com/.../Comparison_5F00_of_5F00_VOUT_5F00_voltage_5F00_waveforms_5F00_of_5F00_U107_5F00_and_5F00_U117_5F00_in_5F00_standby_5F00_state.pdf
    -上电时 VOUT 引脚的电压噪声波形*1:

    e2e.ti.com/.../Comparison_5F00_of_5F00_VOUT_5F00_voltage_5F00_waveforms_5F00_of_5F00_U107_5F00_and_5F00_U117_5F00_at_5F00_power_2D00_on.pdf
    *1. 请参阅下面随附的文件、了解电压噪声波形的监测点。

    e2e.ti.com/.../Waveform_5F00_Measurement_5F00_Point_5F00_Guide_5F00_for_5F00_U107_5F00_and_5F00_U117_2800_PCB2_2900_.pdf
    *2. 待机状态下 VOUT 引脚的电压噪声波形是使用交流耦合以多个时间间隔获得的。
    (3) 待机模式下 U107 和 U117 的温度条件如下面随附的文件所示。

    e2e.ti.com/.../Temperature_5F00_status_5F00_of_5F00_U107_5F00_and_5F00_U117_5F00_in_5F00_standby_5F00_state.pdf

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    明天我将提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的所有信息。  然而、最重要的波形是  U107 和 U117 的输入电压波形、该波形缺失。  

    LMZ10504_Failure_investigation_pwaveform_20250623.pdf

    如果这是最新的输入电压范围图、我清楚地看到、Vin 轨上没有足够的裕度。

    根据示波器图、正常条件下的典型 Vin 为 5.5V、这是建议的最大工作输入电压。 正如我之前提到的、现在太短了、无法判断 Vin 引脚上的过压、我们清楚地知道、我们没有裕度来适应 Vin 随时间的变化(如果有)。

    您可以做的是、在 Vin 上设置示波器触发 2 天、看看是否可以捕获高于 6V 的任何 Vin 尖峰……

    还请比较  2 天内的 U107 和 U117 Vin 波形。

    您是否有 TI 销售支持?  

    我建议将故障器件发送 给 TI 进行故障分析、以总结故障原因。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的答复。

    我使用了您建议的方法并获得了 U107 和 U117 VIN 引脚(在输入电容器的端子之间测量)三天的波形。 观察结果显示在下面随附的文件中。

    e2e.ti.com/.../Spike_5F00_voltage_5F00_waveforms_5F00_of_5F00_ACDC_5F00_converter_5F00_output_5F00_and_5F00_DCDC_5F00_converter_5F00_input_5F00_during_5F00_a_5F00_3day_5F00_monitor_5F00_20250718.pdf

    触发条件设置为 Ch2(U117 的 VIN 引脚电压)。 从上面随附的文件中、未观察到尖峰电压超过 6V。

    希望以下信息对您有所帮助。
    我有一个第三方故障分析组织*分析了首次发生故障时从 PCB2 中删除的故障 U117(第一单元)。 分析结果的摘录显示在下面随附的文件中。

    e2e.ti.com/.../Extract_5F00_of_5F00_LIT_5F00_analysis_5F00_results_5F00_for_5F00_LMZ10504.pdf

    测试项目 1 和测试项目 3 如下。

    ・测试项目 1:这是首次发生故障时从 PCB2 中移除的故障 U117(第一个装置)。

    ・测试项目 3:这是一个有故障的 U117、它是通过故意向一个正常项目的 U117-VIN 引脚施加一个输入过压脉冲(电压 9V、脉冲宽度约 100usec)来打破的、以再现故障。

    *初始故障时从 PCB2 中移除的故障 U117(第一单元)是从授权经销商处购买的、不在 TI.COM's 保修范围内、因此我无法将其退还给您进行故障分析。 因此、我请求了一个第三方故障分析组织。

    基于上述情况、在第三方故障分析组织进行分析后、我们确定测试项目 1 和 3 VOUT 侧的电容器均存在短路故障。 希望这对您有所帮助。

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您测量 Vin。

    根据示波器图、触发条件设置为 5.36。 如果要找到高于 6V 的尖峰、则需要将触发器设置为 6V。

    Ch2 上的最大电压是多少?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的答复。

    如果要查找高于 6V 的尖峰、则需要将触发条件设置为 6V。

    监护仪使用示波器的持久性功能(此功能可以长时间保持屏幕上显示的波形)(设置为“Infinity(无穷大)“*) 执行。
    如果出现高于 6V 的尖峰电压、您会认为残像会保留、但在这种情况下、不存在残像。

    *通过将持久性设置为“无穷大“,触发器捕获的波形就像一个残像保存一样保存。 触发器实时捕获的波形一个接一个地保存、以便它们叠加在残像上。

    我还在持久性设置为“infination"(“(如(如上所示)的情况下再次监测波形三天、但未观察到高于 6V 的尖峰电压。

    现在 Ch2 上的最大电压是多少?

    原来是 5.12V。

    感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您进行测量。

    原理图看起来不错、应用程序在正常受控环境中工作正常。

    如果 所有测试都是以与实际环境中完全相同的条件完成的、那么我不确定故障的根本原因是什么。

    这部分是我们的顶级跑者之一、没有报告类似的故障。  

    若要进一步继续、您必须将器件发送给 TI、以便 FA 确定根本原因。

    如果您从 TI 授权经销商购买了器件、则可以发送给 TI 进行客户故障分析。 请查看 说明

    很遗憾、我无法评论第三方故障分析报告。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的答复。

    我知道目前没有问题。

    另外、您能告诉我以下内容吗?
    -如果 U107(+1.1V 输出)和 U117(+3.3V 输出)的 VIN 引脚上的电压同时增加,那么哪个直流/直流转换器会先中断?
    -在下面随附的文件中,请告诉我左图的哪一部分与右侧图片中红色圆圈的部分相对应吗?

    e2e.ti.com/.../Components_5F00_of_5F00_LMZ10504_5F00_20250724.pdf
    -说 U107 和 U117 的电路板布局或 VOUT 引脚的波形没有问题是正确的吗?

    感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    这是我上一个问题的后续问题。

    我从有故障的 U117 零件上拆下了部件、并调查了短路的位置。
    我已将调查结果附在下文中(检查连续性的结果)。

    e2e.ti.com/.../Checking_5F00_continuity_5F00_of_5F00_components_5F00_in_5F00_LMZ10504_5F00_U117_5F00_failed-part_5F00_20250724.pdf

    根据上述调查结果、您是否对原因有任何想法?
    (如果您能告诉我是否存在对 VIN 引脚施加过压以外的任何因素,我将不胜感激。)

    我希望您能确认以上内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、我无法继续通过 E2E 提供进一步的支持。  

    U107 和 U117 的原理图和布局 看起来不错。 但这并不能确认整体应用。

    对于波形、我仍然不相信 Vin 是 5.1V。 我认为这是平均值、而不是峰值输入电压... 我也不知道您是如何进行测量的... 我认为,无论你分享的是一个短的时间框架...

    我认为故障发生在待机模式、您可能应该更深入地了解这种情况。 噪声波形在待机模式下也相当糟糕...  

    IC 似乎已完全烧毁、这很可能是一个过压问题。 从图中可以看出、这些 IC 上甚至不可能实现 FA ...

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的持续支持。
    感谢您的答复。

    我已理解您的所有回答。
    只需获取有关电路图、电路板布局布线和操作的信息、就会非常有帮助。

    最后、您是否至少可以让我了解我问的关于前天的以下几点?

    [引述 userid=“586422" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529601/lmz10504-cause-of-lmz10504-failure/5940989

    -在下面随附的文件中,请告诉我左图的哪一部分与右侧图片中红色圆圈的部分相对应吗?

    Components_of_LMZ10504_20250724.pdf

    [/报价]

    如果你能告诉我以上内容、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、如果没有 TI 质量报告、无法对此进行确认。

    感谢您的理解。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    我明白。
    我还将联系您的客户支持。

    到目前为止、您的帮助非常有用。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!