工具/软件:
感谢您的持续支持。
感谢您教我如何使用低电感探针。
我有疑问。
更换后的 U117 器件 (LMZ10504TZx-ADJ/NOPB) 再次发生故障。 我确认了该故障与我首次就该情况联系您时相同((+3.3V 未从 VOUT 引脚输出、并且<xmt-block1> VOUT</xmt-block> 引脚短接至 GND 引脚)。 VOUT。 这次、在 U117 的 VIN 引脚未施加过压的情况下发生了故障。
发生此故障时、我附加了状态。
e2e.ti.com/.../Cause-of-LMZ10504-failure_5F00_20250619.pdf
请参阅随附的文件(LMZ10504 故障的原因)。
・SHT.1/3:这是 U117 出现故障的设备系统。 左上方显示了发生故障时与 U117 相关的各种值。
・SHT.2/3:U117 的 VIN 引脚在故障时的波形状态如 Ch2 所示。
・SHT.3/3:失败时 U117 器件的照片和电阻值。 (拆除 U117 时包装意外损坏。)
如 SHT.3/3 所示、当使用测试仪检查两侧似乎是电容器的元件是否导通时、确认了大约 2.3 至 2.4Ω 的低值。
基于上述情况、您认为故障的原因是什么? (在这种情况下,发生故障时,VIN 引脚未施加过压。)
当我首次就本例联系您时、我的故障 U117 器件由第三方故障分析组织进行分析、发现 VOUT U117 (LMZ10504TZx-ADJ/NOPB) 中似乎是电容器的器件出现短路故障。
感谢您的建议。