This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:有关 WDI 功能的问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546418/tps3850-q1-question-about-wdi-functionality

器件型号:TPS3850-Q1


工具/软件:

您好、专家  

我在数据表中看到了以下用橙色标记的词语。

如何理解“当复位被置位时、看门狗被禁用并且输入到 WDI 的所有信号都被忽略“?

根据我的理解、如果 RESET 引脚上拉至 VCC、3850 将忽略 WDI 输入、且无法使用看门狗功能?

我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    只要 SENSE 引脚处于正确的工作范围内(在 VIT (UV) 和 VIT (+OV) 之间)、复位就会保持无效状态。 如果 SENSE 引脚超出正确的工作范围、则 RESET 将被置位、WDI 引脚将被忽略。

    如果您使用 RESET 引脚、则需要通过电阻将 RESET 引脚拉至 VCC、因为该引脚是开漏拓扑。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    好的、明白了、谢谢