This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1210-Q1:计算器工具中的 Tcharge

Guru**** 2457270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546768/tps1210-q1-tcharge-in-calculator-tool

器件型号:TPS1210-Q1


工具/软件:

您好:

我们担心在我们的设计中可能会超出 SOA 限制。

在 TI 的 计算器中、用户还设置了一个 Tcharge 值。 这是 DFET 将处于线性区域的时序吗?

然后计算器会计算预期的浪涌电流、该值是否是整个线性区域的峰值电流?

检查 SOA 时、如果使用该 Tcharge 时间和计算器中的预期浪涌电流值、它将非常接近最大输入电压下的限值。 我认为最好确保这是分析这个 SOA 的正确方法。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    我来看一下。 我很快就会回来。  

    谢谢、  

    Sarah