This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:8kV ESD 接触放电和 1.2V 输出压降

Guru**** 2457440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546533/tps785-q1-8kv-esd-contact-discharge-and-the-1-2v-output-voltage-drop

器件型号:TPS785-Q1


工具/软件:

你好、团队

我的客户 OXXXX 正在 开发集成摄像头项目。

它们 目前正在经历 8kV ESD 接触放电。 我们注意到、其 LDO (TPS78512QWDRBRQ1) 的 1.2V 输出电压已降至 0V。 您能否确认这是否由于 LDO 芯片的自保护所致?

下面的 LDO 电路图显示了部分电路。 当 1.2V 电压降至 0V 时、我们可以确认 1.8V 输入电压仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    如果 LDO 输出在 ESD 接触放电后保持在 0V、则可能不是 LDO 芯片的自保护功能。  在推荐使用反向保护二极管之前、数据表确实会就由反向电流引起的潜在闩锁发出警告、因此可能就是这样。

    8kV 也会高于器件的 ESD 等级、因此永久性损坏始终存在风险。

    此致、

    Gregory Thompson