请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS785-Q1工具/软件:
你好、团队
我的客户 OXXXX 正在 开发集成摄像头项目。
它们 目前正在经历 8kV ESD 接触放电。 我们注意到、其 LDO (TPS78512QWDRBRQ1) 的 1.2V 输出电压已降至 0V。 您能否确认这是否由于 LDO 芯片的自保护所致?
下面的 LDO 电路图显示了部分电路。 当 1.2V 电压降至 0V 时、我们可以确认 1.8V 输入电压仍然存在。