This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:传递函数:OTA

Guru**** 2457740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546812/tps7h5001-sp-transfer-function-ota

器件型号:TPS7H5001-SP


工具/软件:

你(们)好

我对 OTA 放大器有些困惑。 控制器的传递函数应该是 H1xH2xH3?



我问道、因为 DS 显示的是增益 gmps


此外、Ro 和 Co 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    如果您注意到 Ro/Co 实际上不在传递函数中。
    它们实际上是决定包含在图中的寄生效应。

    数据表中的公式试图将补偿器的极点/零点放入它们抵消转换器中极点/零点的位置。

    完整的传递函数因转换器而异、因此您还需要具体说明您要设计的转换器。
    如果您感到困惑、我强烈建议使用功率级设计器并简化读取补偿:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0412.slup340.pdf
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器是全桥拓扑。 那么我可以用 gmps 多 Gmea 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Andres、

    如果您的转换器是全桥、我假设控制器位于次级侧。
    否则、您需要弄清楚隔离式反馈以及它与控制环路的交互方式。

    在应用手册中、GMEA 是误差放大器的 gm。
    Gmps 是功率级增益的缩写、它包含电路的不同部分。

    我强烈建议 使用 我列出的工具进行研究。

    谢谢、
    Daniel