This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:焊接问题

Guru**** 2503805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547780/lmg3522r030-q1-soldering-issue

器件型号:LMG3522R030-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户 Panasonic 在 将 IC 正确焊接 到 PCB 上时遇到问题。 您是否有特殊的技术或机器来实现这一点?  他们已经尝试过这种做法、但没有取得什么成功。

-当将 PCB 与新的 MOSFET 通过回流炉时, MOSFET 经常滑落并在 PCB 上倾斜。
-手动焊接,带红外线底部热量,并从上面使用热空气干燥机。 在这里、似乎并非所有引脚都已连接、无论是否正常、都与运气有关。 由于铜表面不同、连接方式可能差别太大、这可能只是一个问题。

对于如何手动焊接此器件、您有何建议? n´t 装配线、它们不会出现任何问题。

BR

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    让我与团队核实一下、然后按照指导原则返回。

    此致、  

    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    使用焊锡膏和热风枪可能是您在这里进行手动焊接作业的最佳选择、然后检查显微镜下的所有引脚连接或使用万用表微针探针将是好的。

    此致、

    Pratik A.