请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3522R030-Q1工具/软件:
您好:
我的客户 Panasonic 在 将 IC 正确焊接 到 PCB 上时遇到问题。 您是否有特殊的技术或机器来实现这一点? 他们已经尝试过这种做法、但没有取得什么成功。
-当将 PCB 与新的 MOSFET 通过回流炉时, MOSFET 经常滑落并在 PCB 上倾斜。
-手动焊接,带红外线底部热量,并从上面使用热空气干燥机。 在这里、似乎并非所有引脚都已连接、无论是否正常、都与运气有关。 由于铜表面不同、连接方式可能差别太大、这可能只是一个问题。
对于如何手动焊接此器件、您有何建议? n´t 装配线、它们不会出现任何问题。
BR
Oscar