This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:通过关断命令从关断状态返回所需的电压应用时间

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544015/bq40z50-r2-voltage-application-time-required-to-return-from-the-shutdown-state-by-the-shutdown-command

器件型号:BQ40Z50-R2


工具/软件:

您能告诉我、在释放关断状态之前、由于通信命令而关断的电池包需要施加多长时间的电压?

【充电器存在阈值】设置为 3.0V。

从充电器施加的电压为 4.1V、电流值为 1.7A。

我从波形中确认、当施加大约 800 μs 的电压时、关断状态被释放、但必须施加该电压的最短时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keita、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    我认为电池包引脚上的电压在至少两个 500ms 长度的采样周期内需要很明显。 下图适用于紧急 FET 关断:

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    感谢您的答复。

    如所附图所示、即使超过了 800μs 的 3V 阈值、器件仍可能从关断状态恢复。

    因此、我们认为在某些情况下、应用恢复时间可能小于 500ms。

    该时间是否会根据周围温度等因素而变化? 测量时的环境温度为 24.7°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    是的、周围的温度会影响恢复时间、但由于您的测试是在室温下进行的、因此不应该影响时间。 只要电池包引脚上的电压大于 Vstartup、TRM 中就没有定义从 SHUTDOWN 到唤醒的最短时间。 您是否在寻找需要施加电压的最短时间的确切数字?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    感谢您的回答。

    我考虑一个电路、该电路在系统侧向处于关断模式的电池施加短路电压(大约 100ms)以解除关断。

    我想知道 100ms 是否是释放关断模式的正确时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    通常、我们建议施加 500ms-1 秒的电压来释放关断功能。 如果您的应用需要 100ms 的施加短路电压、您可以尝试对其进行测试。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    根据 IC 规范、释放锁需要多长时间、而不是推荐的值?

    发货时将通过通信输入命令来执行该关闭。

    这与紧急关闭等功能不同、但在这种情况下、电压应用时间也需要为 500ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keita

    要将电量监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒、需要向 PACK 引脚施加高于 VSTARTUP 的电压至少持续 30ms、以唤醒硬件。 硬件唤醒后、最多可能需要 2 秒、固件才能初始化并计算可在寄存器中使用的有效电量监测结果。

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    如果固件已初始化、并且在反映有效计算结果的同时继续预充电和充电、这是否会导致无法更新寄存器等问题?

    谢谢

    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    您能澄清一下您的问题吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当

    为了释放 SHUTDOWN 状态、对 PACK 引脚施加超过 VSTARTUP 的电压至少持续 30ms、硬件启动以更新固件并反映寄存器值。 在此期间是否可以继续向 PACK 引脚施加电压?
    是否存在任何影响、例如未能更新固件或反映寄存器值?

    例如、如果持续向 PACK 引脚施加电压以取消关断模式、内部寄存器中的更新值是否会出现异常或是否会发生错误?

    谢谢

    Keita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keita:

    在器件开始唤醒和初始化时施加电压不应导致任何错误。 通常建议这样做以确保器件已完全初始化并处于 NORMAL 模式、即使只需要施加 30ms 电压才能开始释放 SHUTDOWN。

    谢谢、

    Adam