This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:针对升压转换器中的高侧 MOSFET 以 100%占空比运行

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547648/ucc27712-q1-operation-in-100-duty-for-high-side-mosfet-in-boost-converter

器件型号:UCC27712-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC27211A-Q1

工具/软件:

您好、

我正在设计一款同步升压转换器。 输入电压为 8V、输出电压为 12V、负载电流为 360A。

输入源电压范围为 8V 至 16V。 当电池电压超过 12V 时、我需要使高侧开关持续导通、低侧开关继续关断、从而获得 Vout=Vin。

如果该栅极驱动器能够为高侧开关提供 100%占空比? 或者、这是否具有 自举电路的占空比限制。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    只要 HB-HS 电压高于高侧的 UVLO、该驱动器就能够以 100%占空比使用。 这具有挑战性、因为如果导通时间非常长、将使自举电容器放电。 偏置驱动器的选项有很多、 “如何偏置半桥栅极驱动器的高侧及其原因“常见问题解答中对此进行了详细说明。 此常见问题解答详细介绍了偏置驱动器高侧的每个选项、以及指向应用手册的链接  

    同样、您似乎正在将 620V 驱动器用于 12V 总线。 此操作没有任何问题、但您可能会考虑使用 120V 驱动器作为替代方案。 一种建议是 UCC27211A-Q1。  

    如果您对我们的驾驶员操作有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Amy