请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27712-Q1Thread 中讨论的其他器件:UCC27211A-Q1
工具/软件:
您好、
我正在设计一款同步升压转换器。 输入电压为 8V、输出电压为 12V、负载电流为 360A。
输入源电压范围为 8V 至 16V。 当电池电压超过 12V 时、我需要使高侧开关持续导通、低侧开关继续关断、从而获得 Vout=Vin。
如果该栅极驱动器能够为高侧开关提供 100%占空比? 或者、这是否具有 自举电路的占空比限制。
此致
ARCHIN N BABU