请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HC08-Q1工具/软件:
您好:
我的客户对 HSS 的反极性保护 (RPP) 功能有疑问:
这是否能取代反极性保护 IC(LM74xx-Q1 + FET 或二极管)的需求?
以下 HSS 的负载是否受到反极性事件的保护?
根据 我的理解、此功能仅保护器件本身、而不保护负载或 HSS 之后的任何东西。
如果器件可以替换传统 RPP、它是否满足所有汽车 ISO7637 瞬态要求?
根据 DS、似乎仅支持 ISO7637(测试 2?)要求的一部分


谢谢、
Oscar