This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HC08-Q1:电池反向保护

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547858/tps2hc08-q1-reverse-battery-protection

器件型号:TPS2HC08-Q1


工具/软件:

您好:

我的客户对 HSS 的反极性保护 (RPP) 功能有疑问:

这是否能取代反极性保护 IC(LM74xx-Q1 + FET 或二极管)的需求?

以下 HSS 的负载是否受到反极性事件的保护?

根据 我的理解、此功能仅保护器件本身、而不保护负载或 HSS 之后的任何东西。

如果器件可以替换传统 RPP、它是否满足所有汽车 ISO7637 瞬态要求?

根据 DS、似乎仅支持 ISO7637(测试 2?)要求的一部分

谢谢、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oscar、  

    建议用于反向电池电路的 GND 网络不能 取代 RPP IC(LM74xx-Q1 + FET 或二极管)的需求。 您的理解是正确的、 在此连接下、只有高侧器件受到保护。 负载反向电流受负载本身阻抗的限制。

    使用 RPP IC 时、器件和负载在反极性时均受到保护。 在电池反向条件下、阻断二极管不允许任何电流流动。

    BR、  

    Alan