Thread 中讨论的其他器件: UCC27614、ISOM8710、 UCC21750
工具/软件:
尊敬的 TI:
我想问一下、当 MCU 与栅极驱动器之间的距离相对较远~30cm 时、如何提高抗噪性能?
专门用于功率相对较高的设计(30kW 光伏逆变器)
我已经了解到、栅极驱动器的双输入(例如由 UCC5350M 使用)不是真正的差分信号、因此不建议将 PWM 差分信号直接使用到输入引脚。
相反、我读到应该在 MCU 附近使用差分驱动器和 GD 附近使用差分驱动器。
问题包括:
1.在为 PWM 建议使用差分信号而不是简单的单端信号时、是否有任何经验法则?
2.对于单通道驱动器和接收器 IC 有什么建议?
3、除了良好的布局+ MCU 与栅极驱动器之间的接地覆铜和简单的 RC((C 紧邻栅极驱动器 IC 上的 IN+引脚)之外、您如何建议改善抗噪性能?
谢谢
Arief,