工具/软件:
您好、
我想确认 TPS65987DDK “错误恢复时间“的最小/最大规格。
用户可以通过设置 ADD 0x27(全局系统配置)寄存器、从“25ms、“250ms “、“500ms"和“和“1s"中“中选择“错误恢复时间“。
我们使用“1s"设置“设置检查了此功能、但结果大约为“1.2ms"以“以恢复。
因此、我想确认该函数的最小/最大规格。 你能告诉我吗?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我想确认 TPS65987DDK “错误恢复时间“的最小/最大规格。
用户可以通过设置 ADD 0x27(全局系统配置)寄存器、从“25ms、“250ms “、“500ms"和“和“1s"中“中选择“错误恢复时间“。
我们使用“1s"设置“设置检查了此功能、但结果大约为“1.2ms"以“以恢复。
因此、我想确认该函数的最小/最大规格。 你能告诉我吗?
此致、
您好:Chris-San、
>您在哪里看到这些位?
这是我提到的函数。 
我们将“Error recovery time“设置为“1s",“,但、但如果在导致过流后使用具有“FaultZ"设置“设置的 GPIO 进行测量、 这一次约为“1.2s"。“。
因此、我想确认这次的准确性。
>此外、您是同时测量连接状态 (VBUS) 还是仅测量 GPIO?
我们已确认 VBUS 本身、但如果您是指另一个信号、请显示详细的信号名称。
此致、