This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:主充电终止算法&恒压速率

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547188/bq27427-primary-charge-termination-algorithm-taper-rate

器件型号:BQ27427


工具/软件:

您好:  

 主要充电终止算法和恒压速率的条件并不十分明确。 请说明以下情况:

  1. 在 7.4.2.3.10 中的表中、锥形速率单位定义为“0.1h 速率“、但低于锥形速率与 IRateAvgx 进行比较。  
    1.  锥度速率维度 时间 (h) 是多少? 如果没有、那么 锥度速率的正确尺寸是多少?
    2.   IRateAvgx 的尺寸是多少?
  2. 符合主要充电终止条件的第二项要求是:
    “同一期间:每 40 秒期间的容量累积变化“
    但这不包含任何要求。  与“容量累积变化“有关的要求是什么?

此致、

Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadim、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:锥度速率为 0.1h。 它指定相对于 DesignCapacity [mAh]的电流阈值。 收尾电流[mA]= DesignCapacity [mAh]* 10 / TaperRate [0.1h]。
    电量监测计检查平均电流是否低于此 Taper Current [mA]阈值。 或者、您可以将其解读为电量监测计会检查平均电流速率 IRateAvgx [0.1h]是否超过恒压速率。 使用 Taper Current [mA]而非 IRateAvgx [0.1h]更直观。

    2:要求累计电荷超过 25 256mA =约 0.1mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik、

    感谢您的解释。

    此致、

    Vadim