请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427工具/软件:
您好:
主要充电终止算法和恒压速率的条件并不十分明确。 请说明以下情况:
- 在 7.4.2.3.10 中的表中、锥形速率单位定义为“0.1h 速率“、但低于锥形速率与 IRateAvgx 进行比较。
- 锥度速率维度 时间 (h) 是多少? 如果没有、那么 锥度速率的正确尺寸是多少?
- IRateAvgx 的尺寸是多少?
- 符合主要充电终止条件的第二项要求是:
“同一期间:每 40 秒期间的容量累积变化“
但这不包含任何要求。 与“容量累积变化“有关的要求是什么?
此致、
Vadim