This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:启动电容和电阻器的任何限制?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547576/lmr14030-q1-any-limitation-of-boot-cap-and-resisitor

器件型号:LMR14030-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

为了降低 EMI 噪声、我想将引导电容器从 0.1uF 更改为 0.2uF。 并考虑添加 100 Ω 串联电阻。

我们是否对作为引导电路有任何限制?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    不建议 使用数据表中建议值以外的更高 Cboot。

    我建议使用缓冲器电路来实现这一点。  电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、

    感谢您的反馈。 如何使用 0.1uF + 100 Ω 来引导? 对 Rboot 有任何建议或最大限制?

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    计算 Rboot 取决于多个应用因素、如占空比、频率等 您能分享运行条件吗

    在关断时间短的应用(高占空比应用或高开关频率)中、如果自举电阻器过大、自举电容器无法在每个周期中充满电。  

    当 HS MOSFET 导通时、从自举电容器流经 RBOOT 的电流会导致从 BOOT 到 SW 引脚的电压下降。 如果该压降较大、则 HS MOSFET 栅源极上的电压会降低、从而可能导致器件导通速度减慢或触发 BOOT UVLO 电路。

    我建议通过 从 0 开始增加电阻、直到达到所需的振铃或 EMI 水平来确定 RBOOT。 如果达到 BST-UVLO、您可以使用~10 Ω 的电阻器进行检查。 您能否使用 0 Ω Rboot 和 10 Ω Rboot 捕获 SW 节点振铃??

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpita、

    由于客户的设计、我将通过电子邮件跟进此问题。

    此致、

    山下耕太郎