This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:引脚短接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547723/lm25118-shorting-of-pins

零件号:LM25118


工具/软件:

您好、

您好、

我叫 Sonika、是一名硬件设计工程师。 目前、我们在其中一种设计中使用 LM25118 IC、其输入电压范围为 10V 至 40V、输出电压为 28V、电流为 4A。

我们面临一个问题、即在仅为 100mA 的负载下、IC 的 HB 和 HS 引脚会短路、从而导致 IC 故障。 外部元件、包括 MOSFET 和自举电容器 (100nF 至 470nF)、仍然完好无损。 但是、IC 本身会因短路而损坏。

为了便于您参考、我附上了我们电路的原理图。

请就可能的原因以及我们如何解决此问题提供建议。

此致、
Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonika、

    请检查转换器的开关节点上是否有大量下冲。 这可能会导致 HB 电容器过充、并超出 HB 到 HS 差异的绝对最大额定值。

    当您添加一个低于 16V 且高于最大 VCC 电压的齐纳二极管时、您可以检查问题是否变得更好。 那么、HB 和 HS 之间的电压将被钳位在绝对最大额定值以下。

    此致、
    Brigitte