请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS551892-Q1工具/软件:
电感 8.2uH 在图中是否合适? 根据数据手册、4.7uH 适用于升压模式、但 4.7uH 在降压模式下很小、因此我选择了 8.2uH。
设计参数是
输入电压:6~18V
输出电压:12V
输出电流限制:2.5A
开关频率:405kHz

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
电感 8.2uH 在图中是否合适? 根据数据手册、4.7uH 适用于升压模式、但 4.7uH 在降压模式下很小、因此我选择了 8.2uH。
设计参数是
输入电压:6~18V
输出电压:12V
输出电流限制:2.5A
开关频率:405kHz