This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS551892-Q1:关于电感值

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547053/tps551892-q1-about-inductance-values

器件型号:TPS551892-Q1


工具/软件:

电感 8.2uH 在图中是否合适? 根据数据手册、4.7uH 适用于升压模式、但 4.7uH 在降压模式下很小、因此我选择了 8.2uH。

设计参数是

输入电压:6~18V

输出电压:12V

输出电流限制:2.5A

开关频率:405kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    4.7uH 或 8.2uH 正常。 但补偿值应更改为 2k、10nF。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的点评和回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你