Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95420RCB主题中讨论的其他器件:CSD95560、 TPS53689T
工具/软件:
尊敬的团队:
我们将 TPS53689T 控制器和 CSD95560 功率级 IC 用作 1+1 配置(通道 A 上的 PVCCD0 电源轨、通道 B 上的 PVCCD1 电源轨)。
最初、两个电源轨都可以正常工作、但现在对于 PVCCD0、我们得到 1.1V(这是正确的)、而对于 PVCCD1、我们得到 0V。
这是 PVCCD1 电源轨的功率级状态选项卡。

我们检查了所有电压、例如 VDD(引脚 34)的电压为 4.9V、对于 VDRV(引脚 1)、我们的电压为 4.9V、对于 VIN(引脚 2)、我们的电压为 12V。
对于 TOUT 引脚、电压为 0.29V、对于 IOUT、电压为 0V。
我们已经尝试替换此功率级 IC、但观察到行为没有变化。
这可能是什么原因?
谢谢、
Siddhi