This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95420RCB:CSD95560 IC 提供输出电压

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547592/csd95420rcb-csd95560-ic-giving-output-voltage

器件型号:CSD95420RCB
主题中讨论的其他器件:CSD95560TPS53689T

工具/软件:

尊敬的团队:
我们将 TPS53689T 控制器和 CSD95560 功率级 IC 用作 1+1 配置(通道 A 上的 PVCCD0 电源轨、通道 B 上的 PVCCD1 电源轨)。  
最初、两个电源轨都可以正常工作、但现在对于 PVCCD0、我们得到 1.1V(这是正确的)、而对于 PVCCD1、我们得到 0V。
这是 PVCCD1 电源轨的功率级状态选项卡。
我们检查了所有电压、例如 VDD(引脚 34)的电压为 4.9V、对于 VDRV(引脚 1)、我们的电压为 4.9V、对于 VIN(引脚 2)、我们的电压为 12V。
对于 TOUT 引脚、电压为 0.29V、对于 IOUT、电压为 0V。  
我们已经尝试替换此功率级 IC、但观察到行为没有变化。
这可能是什么原因?
谢谢、
Siddhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    感谢您与我们分享这个问题。

    这是不寻常的,因为它是工作之前,如你提到的。

    0.29V 的 Tsen 测量值对我来说没有意义。 它应接近 800mV(除非在极低的温度下工作)。  

    本质上、您的 Tsen 信号为低电平、因此功率级未启动。

    我建议您检查贴片中的 Tsen 电阻器、并检查该信息是否正确发送给控制器。 测量靠近功率级引脚的位置的电压、以确保电压是否确实为 800mV、然后在控制器侧进行检查。

    在固件端交叉验证的另一件事是 ATSEN 和 BTSEN 引脚分配。 应正确分配。

    请尝试为控制器提供正确的电压。

    希望这样可以解决这个问题。

    此致、

    Abhishek