This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:LM25085ASDX/NOPB 没有任何输出。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538091/lm25085a-lm25085asdx-nopb-doesnt-have-any-output

器件型号:LM25085A


工具/软件:

您好、

我想使用该器件进行 CC-CV 转换。 我使用了与数据表中相同的原理图配置(下面是我的原理图)、但 IC 似乎未激活。 就像处于关断模式一样。 当我测量带有坐标轴的 PFET 的栅极引脚时、我只会看到一个平坦的高电压。 它没有尝试驱动 FET。 问题可能是什么? 什么是我的缺失? 我尝试了各种改变,但没有结果。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应用原理图示例中似乎没有 C13 电容器。 请移除此电容器、看看这样是否有帮助。

    您是否还请注意您在数据表中所指的原理图? 您的元件选型似乎与图 28 示例电路有所不同。

    此外、请确保适当设置电源的电流限制。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、感谢您的回答。  

    我解决了电路板问题、以确保是否存在一些焊接问题、出现了新问题。

    现在、IC 正在尝试驱动 MOSFET、但 MOSFET 没有作用。  

    我的 MOSFET 是: IRF5803TRPBF。 EVM 板具有 SI7465DP-T1-E3。

    VCC 和 VIN 的差异约为 8VDC。 并且它是稳定的。

    它会尝试驱动 MOSFET((VIN 和 VCC 之差)。 但我认为它不够快、无法使用 IC 的 140ns 脉冲打开、正如您在下面看到的火腿蛋松饼 pic 所示。 我决定订购 EVM 中使用的 MOSFET。 这是问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    是的、MOSFET 不当可能会导致器件在运行中出现问题。 更多有关这些要求的信息、请查看器件数据表的 PFET 部分。

    我还看到评估板使用 Vishay Si7465DP P-MOSFET。 您列出的是 N 通道。  请提供 您所参考的评估板的链接吗?

    如前所述、您是否也移除了 C13 电容器?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将暂时关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请随时重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.