工具/软件:
您好、
我想使用该器件进行 CC-CV 转换。 我使用了与数据表中相同的原理图配置(下面是我的原理图)、但 IC 似乎未激活。 就像处于关断模式一样。 当我测量带有坐标轴的 PFET 的栅极引脚时、我只会看到一个平坦的高电压。 它没有尝试驱动 FET。 问题可能是什么? 什么是我的缺失? 我尝试了各种改变,但没有结果。 提前感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我想使用该器件进行 CC-CV 转换。 我使用了与数据表中相同的原理图配置(下面是我的原理图)、但 IC 似乎未激活。 就像处于关断模式一样。 当我测量带有坐标轴的 PFET 的栅极引脚时、我只会看到一个平坦的高电压。 它没有尝试驱动 FET。 问题可能是什么? 什么是我的缺失? 我尝试了各种改变,但没有结果。 提前感谢。

您好、Joshua、感谢您的回答。
我解决了电路板问题、以确保是否存在一些焊接问题、出现了新问题。
现在、IC 正在尝试驱动 MOSFET、但 MOSFET 没有作用。
我的 MOSFET 是: IRF5803TRPBF。 EVM 板具有 SI7465DP-T1-E3。
VCC 和 VIN 的差异约为 8VDC。 并且它是稳定的。
它会尝试驱动 MOSFET((VIN 和 VCC 之差)。 但我认为它不够快、无法使用 IC 的 140ns 脉冲打开、正如您在下面看到的火腿蛋松饼 pic 所示。 我决定订购 EVM 中使用的 MOSFET。 这是问题吗?