This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27523:UCC27523 OUTA 至 INB、看起来像短路

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546838/ucc27523-ucc27523-outa-to-inb-looks-like-shorted

部件号:UCC27523


工具/软件:

你(们)好

尝试使用 UCC27523 作为半双工、单线通信总线(2 个通道不会同时启用)、但它不工作。 看起来引脚 7 和引脚 4 短接至 GND、有什么帮助? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    您能否回答以下几个问题:

    1. 什么是 COM 总线?
    2. 故障率是多少?
    3. 您是否进行了 ABA 分析?
    4. 此故障是何时发生的、故障发生前的波形是否正确?
    5. 您是否具有 良好的启动、稳态、关断单元的波形?

    谢谢、

    Suzuko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    1.只是一个反相 (空闲低电平)单线 UART

    2.仅进行原型设计以替换 没有足够驱动能力的 SN74LVC2G240DCTR

    3、没有 ABA

    4、原型:即使两个通道都被禁用,引脚 7 和 4 的电阻约为 15 欧姆

    5.永远不要让它工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解问题

    UCC27523 概述

    • OUTA(引脚 7) OUTB(引脚 5) 类型 独立推挽输出 拉电流/灌电流 ±2.5A

    • INB(引脚 4) 是 A 逻辑输入 、不能灌入或拉取电流。


    Warning️ 出了什么问题

    保持连接状态 OUTA(引脚 7)至 INB(引脚 4) 或尝试“循环“输出以实现半双工通信:

    • OUTA 能够拉出/灌入大电流 、可以 销毁 INB 它是一个高阻抗逻辑输入。

    • INB 现在可能是 在内部损坏或短接至 GND 器件的 RMS 电流。


    X 为什么这不起作用

    • UCC27523 是一个 栅极驱动器 、不是总线收发器。

    • 它的目的 驱动 MOSFET 栅极 不是 线来实现的 并避免可能的争用或双向行为。

    • 在那里 无输出 tri 状态 功能 — 输出始终推挽有效,即 太危险了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、ChaGPT 正确:当通道禁用时、它不是 Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27523 是一个 栅极驱动器 、不是总线收发器(不工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    我很高兴您能找到答案。 我们的器件不适用于双向行为、因为它用于直接驱动 MOSFET。

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢、  

    Suzuko Devine