This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:原理图和布局审核申请

Guru**** 2504295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533468/csd23280f3-schematic-and-layout-review-request

器件型号:CSD23280F3


工具/软件:

我有一个使用  上述晶体管完成的原理图和布局、我请求帮助查看原理图和布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pragash、

    感谢您关注 TI FET。 对延迟深表歉意。 我错过了您之前的私人消息。 我只能查看 FET (Q1) 电路、因为这是我的职责和专业知识领域。 Q1 原理图看起来正常、但 R1 是一个 0Ω 电阻器、将 SENSOR_EN 信号拉至 GND 除外。 这将强制 FET 导通。 不确定这是否是您的意图。 R27 100kΩ 电阻器将栅极上拉至源极 (3.3V)、如果 SENSOR_EN 信号为开路、可确保 FET 关断。 如果未组装 R1、则将 SENSOR_EN 信号拉至 GND 应打开 FET。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我在下午回答你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pragash。 我会回顾一下。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    由于我们正在通过 PM 进行通信、因此我将关闭该主题。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能检查您的 PM 吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    谢谢您的提醒。 我错过了这个。 开关的参考符号是什么?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考位号为 Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    该实现看起来不错。 请告诉我它是如何工作的。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Wallace、这是否意味着开关能够稳定地打开和关闭高功率 LTE 调制解调器、如我的示意图中所示?  我只是想验证一下。 此外、由于短接至电池电压、开关的输入电压在 3V 至 4.2V 之间变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    我将在 PM 上做出响应。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Wallace1、我已经就您的答案提出了一些问题。  请帮助回答这些问题。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    我在下午做了回应。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 我开始更好地理解事情。 我会关注您的评论和问题。 请帮助澄清这些问题。 因此、开关仍然可以在开漏(导通)和高阻抗(关断)下可靠工作、正确吗? 唯一的问题是逻辑不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pragash、

    在这种情况下、使用逻辑信号驱动 P 沟道 FET 栅极并不总是有效的、因为源极上的电池电压是可变的。 阅读 MCU 数据表时、输出逻辑高电平信号不会一直上拉到为 MCU 供电的 VCC 电源轨。 最好的方法是开漏设计。 当开漏拉至低电平时导通 FET、当漏极为高阻抗时关断 FET。 如果有足够的漏电流将 VGS 充电至足以使 FET 开始导通的高电平、则可能需要调整将栅极上拉至源极的电阻值(较小)。 我假设高阻抗状态具有非常低的漏电流。

    谢谢、

    John