This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:直流/直流转换器设计中 MOSFET 开关期间的纹波电压问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546051/lm5146-q1-ripple-voltage-issue-during-mosfet-switching-in-dc-dc-converter-design

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5145

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在使用 LM5146-Q1 同步降压控制器的示例、我在这里进行了观察 整个电路中出现意外的纹波噪声 。 在电路板的不同部分(包括输出,输入电源轨)上、纹波的幅度似乎有所不同。

下面是降压转换器的原理图-
在原理图中、IC BQ5146-Q1 的使能引脚 NO-1 连接到 12.8V 输入电压引脚。

原理图第 1 页-  

原理图第 2 页-  




以下 是不同条件下的一些调试波形。


条件 1: 当 LM5146-Q1 的使能引脚连接到 GND 时。(R14 不存在)

其中、  
黄色 —  Bat +V
绿色- VI  
蓝色- VI
红色 — V12


条件 2: 当 LM5146-Q1 的使能引脚连接到  V12 时。(存在 R14)
    
其中、  
黄色 —  Bat +V
绿色- VI  
蓝色- VI
红色 — V12


条件 3:电路中没有 C18-C23 时。
  
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  


条件 4: 当 C18=1nF 且 C23=1.5nF 存在时。
    
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  


条件 5:在 SW 引脚 IN 和 C14 (R=2E1) 之间放置数据表中推荐的电阻器时。 存在 C18=1nF、C23=1.5nF。
  
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  


条件 6:在 SW 引脚 IN 和 C14 (R=10E) 之间放置数据表中推荐的电阻器时。 存在 C18=1nF、C23=1.5nF。

  
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  

条件 7: 在数据表中建议的 SW 引脚和 C14 之间放置一个电阻器 (R=10E)、然后通过从电路中移除 L2 进行调试以查看噪声存在情况。 存在 C18=1nF、C23=1.5nF。
  
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  


条件 8: 在数据表中的 SW 引脚和 C14 之间放置一个建议的电阻器 (R=10E)、然后通过将 L2 放回并从电路中移除 Q5 来进行调试、以查看噪声是否存在。 存在 C18=1nF、C23=1.5nF。
   
其中、  
黄色- VI
绿色 — V12
蓝色 — BST 引脚
红色 — SW 引脚  


注意 — 请读取每个图形的 Volts/div、因为它们已更改、以获得清晰的可见性。

请告诉我是否需要我本人提供任何进一步的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请使用 LM5145 快速入门计算器检查设计的稳定性(电压陶瓷 Cout 降低)。 移除从 FB 到 GND 的电容器、因为这会导致不必要的相位滞后。 还要移除 SW 节点上的 CAP。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的反馈、感谢您抽出宝贵的时间提供支持。

    我已经实施了您的建议:

    • 从 FB 到 GND 移除了电容器以消除不必要的相位滞后。

    • 移除了 SW 节点上的电容器。

    进行这些更改后、我观察到的结果如下:


    其中、  
    黄色- VI
    绿色 — V12
    蓝色 — BST 引脚
    红色 — SW 引脚

    按照您的建议、接下来我将使用 LM5145 快速入门计算器、并确保在该过程中适当地降低陶瓷输出电容器的电压降额。

    此外、我还附上了我们创建的 Webench 设计—如果您发现有任何需要改进的方面、请查看并告诉我。
    e2e.ti.com/.../2146.WBDesign10.pdf


    此致、
    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manish。

    WEBENCH 文件看起来没有问题。 您可以与快速入门计算器交叉校验。

    此致、

    Tim