This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从 TPS25750 交换后无法对 TPS25751 进行写入

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546853/tps25751-cannot-write-to-tps25751-after-swapping-from-tps25750

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TPS25750

工具/软件:

您好:

我们具有 TPS25750 内部开关型号的功能设计。 更新了 TPS25751 中的设计以交换。

交换(新电路板旋转,专业组装)后、我们无法与 TPS25751 通信。 当通过 I2Ct 将 MCU 的地址写入 TPS25751 时、该地址被写入(尚未更改)0x21。  

我们从 I2C 总线的作用域中看到 MCU 正在写入 TPS、因此没有提供响应。

我完成了一些基本检查、例如 3V3_LDO 上的电压是准确的。 1V5_LDO 的读数也为 1.5V。

我是否需要对 TPS25751 固件进行任何固件修改? 目标地址是否发生变化? ADC1 和 ADC2 都以 100K 被拉低、因此我预计地址为 0x21。

谢谢

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否在 ADC1 和 ADC2 上使用 0 欧姆(短接至 GND)重新测试?  您能看到模拟波形吗?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我将 ADC 接地短路、似乎现在收到了一些回复。  

    这是否意味着 ADC 静态电流或 TPS25751 上的其他一些参数与 TPS25750 相比发生了变化?  

    如果我在这里读取的实际上是 ADC1 和 ADC2 =“1",“,"1"、"1"而“而不“不是“0"和“和“0",“,即使、即使它们接地、TPS 是否会接受任何 I2C 地址?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我说得太快了。 我刚收到一个没有收到 TPS 响应的读取:

    此 IC 上的引导时间是否不同、或者其他客户最近是否出现类似问题?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我说得太快了。 我刚刚收到一个读取、但没有收到来自 TPS
    的响应

    漏电流范围为–1uA 至+1uA、因此 100K 电阻器可以产生 0.1V 的最大电压。   https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=18

    此 IC 上的启动时间是否有所不同、或者最近其他客户也遇到过类似问题?

    Tboot 的规格没有改变、但仅作为典型数字提供(请参阅上面的相同参考)。  我看到接近 16ms。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  

    我们将启动等待时间调整为 20ms、但似乎已解决问题。

    我仍将采取措施降低下拉阻抗、以防再次咬合我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我尝试在 IRQ 上的干扰后立即读取、则地址为 NACKd。

    我在 IRQ 线路变为低电平后添加了延迟:

    希望这是合理的。  您可以在此处查看完整代码。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafv8a/slvafv8a.pdf#page=16

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 我们不会监控 IRQ 线、但这是好消息。 这似乎相当于在引导时等待更长的时间。