主题中讨论的其他器件:TPS25750、
工具/软件:
您好:
我们具有 TPS25750 内部开关型号的功能设计。 更新了 TPS25751 中的设计以交换。
交换(新电路板旋转,专业组装)后、我们无法与 TPS25751 通信。 当通过 I2Ct 将 MCU 的地址写入 TPS25751 时、该地址被写入(尚未更改)0x21。
我们从 I2C 总线的作用域中看到 MCU 正在写入 TPS、因此没有提供响应。
我完成了一些基本检查、例如 3V3_LDO 上的电压是准确的。 1V5_LDO 的读数也为 1.5V。
我是否需要对 TPS25751 固件进行任何固件修改? 目标地址是否发生变化? ADC1 和 ADC2 都以 100K 被拉低、因此我预计地址为 0x21。
谢谢
Jesse