主题:TPS23755 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我目前正在对基于我开发的 TPS23755 的 PoE 设计进行一些测量、该设计本质上就是参考设计的副本。 我们观察到、当负载从约 3W 增加 到超过 8W 时 、我不仅看到~ 250kHz 时的预期开关频率、还看到大约 11kHz 左右的调幅分量 。 输出纹波大约加倍。
我还可以访问 TPS23755 EVM、并且它也表现出相同的行为、直到我禁用开关频率抖动。 由于抖动频率在 11kHz 范围内、这似乎是相关的、但令人感到奇怪的是、它会产生如此清晰的振幅调制。 您对此有何看法?
请参阅随附的示波器捕获:
抖动。 亮起

抖动。 迷惑不解 
此致、
Einar Norrman