This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:异常高温测试

Guru**** 2459650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542171/bq76952-abnormal-high-temperature-test

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的团队:

BQ7695202 高温测试、当芯片温度约为 83℃ 时、BQ7695202 的 I2C 通信异常、并且没有 ACK 作为从器件。

异常波形如下所示:

正常波形如下所示:

我想问原因是什么?

2.BREG、REGIN、REG1 和 REG2 引脚无用。 是否可以暂停? 如果暂停、是否会产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.您能分享一个逻辑分析仪文件吗?

    2.如果未使用 REG1 和 REG2、则可以将其保持悬空或连接到引脚 17 (VSS)。

    如果 REGIN 未使用、则应将其连接到引脚 17 (VSS)

    如果使用 REGIN(引脚 36)、则 BREG 还必须连接 REGIN(引脚 36)
    如果未使用 REGIN、则 BREG 应连接到引脚 17 (VSS)

    有关如何连接未使用的引脚的详细信息、请参阅数据表中的表 16-3。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob Wyrick 

    我们看到、在使用 BQ7694202 的一些电路板上存在类似的问题。 不是在每个电路板上、但如果电路板上会这样做、当 BQ7694202 的内部温度介于 65 和 75C 之间时、会发生这种情况。  

    发生这种情况时、我们会将 RST_SHUT 引脚置为有效 750ms、复位我们的固件应用程序并继续工作。 在此复位时间内、BQ7694202 的内部温度达到~50C、并将继续正常运行、直到芯片再次达到~65-70C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考示波器比较表,无 ACK 的异常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、类似问题“是否也指芯片不响应 ACK 的情况?
    2.当芯片温度在 65 –75℃ 之间时,可能会出现这种情况。 这是因为 65 –75℃ 的温度已达到由芯片上某个寄存器设置的温度保护阈值吗? 是否可以更改温度保护阈值?
    3.能否设置提高 RST_SHUT 的 750ms 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    REG18 引脚的电压值是多少? 我很想了解器件是否由于超过温度阈值而进入关断模式。 如果 REG18 上的电压为 0V、则表明该器件处于关断模式。

    您是否在可以共享的设备上修改了任何其他设置?

    默认温度保护阈值为 85°C、因此当温度介于 65°C 至 75°C 之间时不应触发该阈值、除非阈值已经修改。

    内部温度阈值可以更改。 请参阅 第 13.4.1.4 节:电源:关机:关机温度 提供了该规格以了解更多详细信息。 您可以更改阈值和延迟。

    线程 可用于说明将 RST_SHUT 置为有效的工作方式及其影响。

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nair:

    非常感谢。 如果芯片 VC0 至 VC16 全部连接到电池、但 BAT 已断开且没有电源。 这对芯片有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    让我回到您的身边。 我将仔细检查这可能产生的确切影响。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对 OTP 存储器设置进行编程时需要 BAT 引脚。 如果 BAT 引脚上的电压过低、器件也会进入 SHUTDOWN 模式。 在 SHUTDOWN 模式下、除唤醒检测器外、所有电路都将关闭、不检查测量或保护功能、并且 LDO 被禁用。

    有关关断模式的更多详细信息、请参阅此 主题

    同样、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nair:

    谢谢。

    如果不允许 BQ76952 工作、则 BAT 未通电。 但 VC1 至 VC16 与电池相连、这是否会对芯片产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    只要 VSS 高于 最小绝对额定值 BAT-0.3、VC 引脚就遵循中所示的绝对额定值 第 7.1 节  正常工作。 同样、这些是 回答您问题的绝对额定值、而不是我们的建议运行条件。

    此外、我注意到您提到在第二个螺纹上连接 VC1-VC16、但在上面提到了连接 VC0-VC16。 我想澄清的是、VC0、VC1 和 VC16 应始终连接到实际电芯以确保正常运行。 我已粘贴以下数据表中的一个部分以供参考。

    此致、

    Rohin Nair