This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:有关充电器 IC 电池充电曲线的问题 BQ25638

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546392/bq25638-questions-on-battery-charging-profile-for-charger-ic-bq25638

器件型号:BQ25638


工具/软件:

您好、

我向客户推荐充电器 IC BQ25638。 我注意到数据表中 TI 和 MPS 之间的电池充电曲线有所不同。 在 MPS 上、当充电器进入快速充电阶段(称为 VTRACK)时、我发现系统电压会降低、但在 BQ25638 的数据表中我没有发现类似这样的设置。 我想知道 BQ25638 中是否实际上有一个降压控制器和一个对应于 VTRACK 的参数、我想知道参数 VTRACK 是否是线性模式下 BATFET 上的最小电压?

感谢您的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaihang:

    在我们的验证测试期间、我们没有观察到预充电到快速充电转换期间系统电压发生任何变化。

    您是否介意共用您看到的其他数据表链接?

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。   此处链接了 MP2624 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaihang:

    如前所述、我们在 预充电到快速充电转换期间未观察到任何系统压降。

    BQ25638 具有 “VINDPM_BAT_TRACK"功能“功能、可跟踪电池电压、并将输入电压限制设置为=最大[VINDPM、(VBAT+350mV)]寄存器、以保持输入和电池之间足够的电压差、从而确保转换器平稳运行。

    谢谢、

    Shuvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaihang:

    关于 VSYSMIN、VINDPM、VBAT/IBAT 设置、您是否需要验证 EVM 的任何特定场景?