This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:VF GPIO/GPIO 测量数字诊断

Guru**** 2458530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548258/bq79731-q1-vf-gpio-measurement-digital-diagnostic

器件型号:BQ79731-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

GPIO/GPIO 测量数字诊断 VF:

对 VF 和 GPIO 测量执行数字诊断测量、并检查使用冗余通道 (ADC) 的主通道处理。 完成数字诊断测量 (VF1、VF2、GP1 和 GP3) 并生成故障寄存器的时序将需要 100ms(如下面的代码片段所述)。 理解是否正确??

由于模拟测量只需 4.4ms、是否有办法减少该诊断测量??

此致、

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    不幸的是、无法加快速度。  
    它在后台连续运行,需要 100mS 才能完成一个完整的乐趣。  


    此致、

       Quentin