请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79731-Q1工具/软件:
尊敬的团队:
GPIO/GPIO 测量数字诊断 VF:
对 VF 和 GPIO 测量执行数字诊断测量、并检查使用冗余通道 (ADC) 的主通道处理。 完成数字诊断测量 (VF1、VF2、GP1 和 GP3) 并生成故障寄存器的时序将需要 100ms(如下面的代码片段所述)。 理解是否正确??
由于模拟测量只需 4.4ms、是否有办法减少该诊断测量??

此致、
Vijay