This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:导通阈值

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547394/ucc2802-ep-turn-on-threshold

器件型号:UCC2802-UCC28950 EP


工具/软件:

您好:

UVLO 的导通阈值范围为 11.5V 至 13.5V、而 VCC 最大电压为 12V。 在这种情况下:

1.导通阈值在这里如何工作?

2.如果齐纳钳位到 12V ,那么如果接通阈值是 12.5V ,那么 IC 将如何启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您提出这个有趣的问题。 如果您看到这两个规格的脚注、它们是相互跟踪的、这意味着齐纳规格最小值和阈值规格不能是典型值、因此当阈值为 11.5 时、内部齐纳电压也是最小值 12V、典型值和最大值规格也类似。

    希望这澄清了困惑。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您的答复。

    您能给我提供有关为此 IC 设计 2 类补偿器的任何参考手册吗?

    在本例中、我们不使用光耦合器、我们将 FB 和 2 型补偿器直接从 VOUT 电阻分压器馈送到 FB 引脚。

    但我在数据表中找不到任何详细信息。

    我们在 DCM 电流控制模式下将控制器用于反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    如果 VOUT 反馈来自变压器的次级侧、则 FB 引脚需要某种类型的隔离。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    但在我们的应用中、由于 其他外部电路、来自次级侧的 Vin 和 Vout 共用同一个 GND。 因此、我们的 VOUT 直接连接到反馈引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asha、

    我明白了。 在这种情况下、以下应用手册可能对 ya 有用:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva662#:~:text=The%20purpose%20of%20adding%20compensation,of%20%E2%80%9320%20dB/decade。

    此致、

    Pratik A.