This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86350Q5D:原理图检查

Guru**** 2501645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537608/csd86350q5d-schematic-check

部件号:CSD86350Q5D


工具/软件:

你(们)好  

您能帮助查看下面的 CSD86350 原理图、并了解是否需要进行调整

目前有多个单元无法引导。 测量后、发现+V12S_VR 和+VCPU 电压对地 1 短路。 检查和维修 3 个零件 T3~T6、清除短路现象、测量零件 T3~T6 的每一个零件、发现有一个坏零件 (T3*2 个、T5*1pcs)、测量坏零件 PIN1、2、PIN6、7、8 和 PIN9 (GND) 短路

e2e.ti.com/.../CSD86350.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您关注 TI FET。 我认为原理图看起来可以。 您是否捕获了开关波形、并能分享这些波形? 是否在 SW 节点上看到过大的电压尖峰? 您的输入电压是否得到良好调节、或者在启动期间是否存在任何过冲? 对于某些设计、我们建议添加栅极电阻器以减慢 FET 开关速度、如果不使用、则可填充为 0 欧姆。 此外、可以在 SW 节点和 GND 之间添加一个 R-C 缓冲器、来减少可移除的 SW 节点尖峰。 但是、如果没有看到开关波形、就很难确定是否需要这些元件。 以下链接指向有关使用 TI FET 减少开关节点振铃的应用手册。 我期待您的答复。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa010

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您的评论。 我会测量并回复您。

    “是否有更快速的方法来确定已焊接到电路板上但器件未上电的 MOSFET 是否存在缺陷?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    TI 在发货前 100%测试我们的分立式 FET 和电源块。 除非在电路板上组装过程中处理导致 ESD 损坏、否则在加电之前不可能发生 FET 短路。 您可以使用 DMM 在 FET 端子上进行一些测量以确定其是否正常。 您可以测量栅源极和栅漏极之间的电阻、该电阻应该非常高。 您还可以进行从源极到漏极的二极管测量。 将这些值与上电后已知正常的电路板进行比较。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    在‑上电前、我使用万用表测量了 275 块电路板、所有电路板均测试良好、但在通电后、我发现一个器件出现问题。

    缺陷集中在 T3~T5 中

    I 测量了其中一个相位 T3 至 T5 的波形、如下所示、不超过规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您是否能够确定导致电路板失败的原因? 它是电源块之一吗? 如果是、它是如何失效的(高侧 FET 或低侧 FET 短接)? 电路板初次通电时是否出现故障?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    跟进以查看您是否有任何其他信息。 请告诉我。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    您能否放大具有更高带宽的 SW 节点波形? 我正在寻找任何可能超过 FET 的 BVDSS 的过冲。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    由于我没有得到响应、我假设您的问题已解决、并将关闭此主题。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用