主题中讨论的其他器件:BQ25798、
工具/软件:
环境中
我将在电池供电的 DRP USB PD 器件中使用 TPS255751D USB PD 控制器与 BQ25798 电池充电器搭配使用。
在设计过程中、我意识到专用的`μ V PP_5V`轨需要专用的降压转换器来将 1S 锂离子电池电压从~3.7V 提升至 5V
我知道 TPS25751 并非设计用于仅在纯电池环境中运行。
因此、在某些情况下、需要专用的降压转换器或 LDO。
但在我的例子中、有一个像 BQ25798 这样已经集成了降压升压器的电池充电器、我发现引入新的降压转换级非常冗余且成本高昂(PCB 空间和金钱)。
问题
- TPS25751 是否支持 BQ25798 的临时配置、以使其在`Ω VBUS`引脚上提供 5V/3A 电流、从而馈送`PPHV`、TPS25751 会在内部路由到`Ω PP_5V`路径?
这在自主模式下是否可行? - 如果没有、我是否可以手动实现此逻辑、这意味着`PP_5V`将 在成功进行 PDO 协商后悬空、并且`PPHV`路径用于接收或提供 BQ25798 的`VBUS`?
这意味着、如果 USB 连接器由`μ F PP_5V`供电、则在很短的时间内(断开 `μ F PP_5V`并根据协商的 PDO 对 BQ25798 进行重新编程所需的时间)也将失去电源。
就 USB PD 合规性而言、这种微小的中断是否是可以接受的? - 您能否建议一种解决方案、即 TAT 允许完全省略专用的 5V 电源轨或专用的 5V 降压转换级?
此致、
Brian