This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PP_5V 电源轨生成

Guru**** 2459650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547996/tps25751-pp_5v-power-rail-generation

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

工具/软件:

您好:

环境中

我将在电池供电的 DRP USB PD 器件中使用 TPS255751D USB PD 控制器与 BQ25798 电池充电器搭配使用。
在设计过程中、我意识到专用的`μ V PP_5V`轨需要专用的降压转换器来将 1S 锂离子电池电压从~3.7V 提升至 5V
我知道 TPS25751 并非设计用于仅在纯电池环境中运行。
因此、在某些情况下、需要专用的降压转换器或 LDO。

但在我的例子中、有一个像 BQ25798 这样已经集成了降压升压器的电池充电器、我发现引入新的降压转换级非常冗余且成本高昂(PCB 空间和金钱)。  


问题

  1. TPS25751 是否支持 BQ25798 的临时配置、以使其在`Ω VBUS`引脚上提供 5V/3A 电流、从而馈送`PPHV`TPS25751 会在内部路由到`Ω PP_5V`路径?
    这在自主模式下是否可行?
  2. 如果没有、我是否可以手动实现此逻辑、这意味着`PP_5V`将 在成功进行 PDO 协商后悬空、并且`PPHV`路径用于接收或提供 BQ25798 的`VBUS`

    这意味着、如果 USB 连接器由`μ F PP_5V`供电、则在很短的时间内(断开 `μ F PP_5V`并根据协商的 PDO 对 BQ25798 进行重新编程所需的时间)也将失去电源。
    就 USB PD 合规性而言、这种微小的中断是否是可以接受的?
  3. 您能否建议一种解决方案、即 TAT 允许完全省略专用的 5V 电源轨或专用的 5V 降压转换级?

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    [quote userid=“665146" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547996/tps25751-pp_5v-power-rail-generation `TPS25751 是否支持 BQ25798 的临时配置、以便使其在`VBUS`引脚上提供 5V/3A 电流、从而馈送` PPHV `、TPS25751 会在内部路由到` PP_5V 路径?
    这在自主模式下是否可行?

    PP_5V 和 PPHV 相互独立、PPHV 不会在内部路由到 PP5V。  

    [quote userid=“665146" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547996/tps25751-pp_5v-power-rail-generation `如果没有、我能否手动实现此逻辑、这意味着` PP_5V `将在成功协商 PDO 后悬空、` PPHV `路径用于灌入或拉取 BQ25798 的` VBUS

    即使在协商 PD 合约后、PP_5V 也始终需要 5V 恒定电源轨。  

    [报价 userid=“665146" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547996/tps25751-pp_5v-power-rail-generation
    1. 您能否建议一种解决方案、即 TAT 允许完全省略专用的 5V 电源轨或专用的 5V 降压转换级?

    [/报价]

    TPS25751 需要 5V 电源轨、该电源轨在内部用于为 CCx 逻辑供电、以便执行 PD 协商、消息和 Vconn(如果适用)。  

    为了节省 BOM 成本、可以使用 5V LDO 而不是 5V 降压稳压器。 对于 LDO、我们建议使用 300mA 的–400mA 功能。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我担心 LDO 无法解决问题、因为我需要将 1S 电池配置的~3.5V 至 4.2V 电压升至 5V。此外、LDO 在提供 3A 电流时的效率也不如 PP_5V 所能达到的效率(好的,我认为最低值是 300mA)。

    这有点麻烦、USB 规格与 3.3V 系统相冲突。 我的意思是保持与 1996 USB 1.0 TTL 技术的向后兼容是悖论,当你的目标是开发将永远不会托管或服务博物馆技术的现代或最新技术。
    降压/升压转换器非常笨重。 因此、我希望找到一个可以避免这种情况的解决方案。

    感谢您的帮助和提供所有信息。

    此致、
    Brian