请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982工具/软件:
您好、
我将尝试根据数据表为 TPS25982 设计电路。 然而,有一个方程(在第 8.3.3.2 节),我不清楚。
考虑到 Cdvdt=2.2nF 与 Vin=12V >> tGHI 约为 20ms。
但是、我不清楚 Max Allowed Ciftimer (tGHI/53000) 的单位是什么?
我是否仍可以使用 Citimer= 220 pF 来拥有大约 100us 的 t_timer?
谢谢、
Ferbo