工具/软件:
我正在使用 TPS61288、它由可以包含 1 节或 2 节电池的电池供电、电压范围为 2.5V 至 8.4V。 输出电压固定在 11V 上。
主要思路是 TPS61288 提供 3 个 LED 驱动器 (TPS922055DRRR) 来控制 LED 的亮度。预期的输出电流应约为 2A 至 2.5A (rms)。
问题是当输入电流在大约 3V 的电压下达到 2.5/3A (rms) 和 5A(峰值)左右后、Vout 处的电压在 3V 和 11V 之间波动。
- 这是原理图链接:
- 以下是波形中的照片(蓝色表示电压,黄色表示 100mV/A 的电流):
- 计算工具 Excel 文件:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3404.TPS61288-Calculation-tool.xlsx
任何人都能支持吗?
谢谢你。