This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:TPSM63606 芯片组在不带负载时会变得非常热。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539696/tpsm63606-the-tpsm63606-chipset-gets-very-hot-when-not-under-load

器件型号:TPSM63606


工具/软件:

它使用 tpsm63606 IC 在+15V 至–15V 之间制造。

但是、即使在未加载的情况下、它也会产生热量、

在电子负载下高达 2.5A 时、热量会失控。

我知道在使用反相方法时会在某种程度上产生热量、

但这一次太难散发这种热量、因此散热效果不佳。

有哪些替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    设置的开关频率是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率设置为 2.2MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 您能否检查焊接/尝试重新焊接器件、尤其是所有四个 PGND 引脚的触点? 接触不当通常会导致这种情况。

    2) CBOOT 和 RBOOT 是否短路,或者它们之间是否连接了任何电阻?

    3) VLDOIN 连接到什么?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 检查焊接状况、尤其是重新焊接 PGND 引脚的四个触点。 这可能是由于接触不良造成的。
    我做了 4 件,都有同样的症状,而 PGND 的焊接也不是异常的。

    2) CBOOT 和 RBOOT 是否短接、或者您是否在它们之间连接了电阻器?
    ---如果你看下面的电路图,它是立即短路。

    3) VLDOIN 连接在哪里?
    -->连接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rice、

    我在原理图中看不到任何可能对效率产生不利影响的东西。 您是否也可以发送布局以供审核? 由于铜面积过小、无法实现适当的散热。

    请注意、我建议将 VLDOIN 连接到-VOUT_15V。 如果|ADC|高于 12V、我们不建议将其连接到 VOUT VOUT 引脚。 最好将其连接到 AGND 引脚 (-VOUT_15V)。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 VLDOIN 连接到 AGND (-VOUT_15V)、但热生成没有变化、70mA 电流消耗没有变化。

    我担心的是、如果我使用高达 3A 的电流、空载时产生的热量+使用 3A 时产生的热量会合并产生热量并导致关断。 此外、该器件尺寸小巧、因此很难安装散热器。

    如果发热是由于设备的特性导致的、我可能需要稍后更换设备。 什么是好器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rice

    设备专家不在办公室。 敬请期待回复会有所延迟  

    感谢您的理解  

    此致  

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rice、

    70mA 的电流消耗位于较高侧、但这并不意外、因为器件处于 FPWM 模式。 即使在空载条件下也会进行开关、因此它会消耗电流。

    您能否分享布局以供审核、看看是否有改进的余地?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Niranjan Nair

    非常感谢您的答复。 我怀疑这是值得进一步改进的。 这个问题是我因无法理解 FPWM 方法而造成的。 我希望这个问题能在这里解决。 感谢您的答复。