This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25854-Q1:有关 Apple Carplay 的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1, TPS25854-Q1, TPS25830A-Q1, TPS25772-Q1, TPS55289-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546601/tps25854-q1-question-about-apple-carplay

器件型号:TPS25854-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25846-Q1TPS25830A-Q1、TPS25772-Q1TPS55289-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在为汽车准备有线 USB 充电解决方案项目。

我根据 TI 路线图推荐了一些器件。

1.在路线图中、我可以看到 TPS25846-Q1 旁边的 Apple CarPlay 标识。 ->我可以预期 OCP(过流保护)等 MFI 认证流程中没有问题吗?

2.另一方面、我在 TPS25854-Q1 旁边看不到 Apple Carplay 的标识。 建议将其用作 USB 充电盒解决方案。 -> 是否可以预期 我无法在需要 MFI 认证的位置使用它?

->如果是这样,你能建议其他没有问题的 USB 充电盒 mFi 认证的 IC 吗?

3.您是否可以为 Apple CarPlay 推荐双 USB-C PD 解决方案(单端口 45W、双端口 30+30W )?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase。  请将 TPS25846-Q1 用于需要 Apple Carplay 的 Type-A 端口。  如果设计为 Type-C 端口、请使用 TPS25830A-Q1。  TPS25854-Q1 不支持 USB 数据、因此不适用于 CarPlay。

    对于 USB-EVM PD、我建议使用 TPS25772-Q1 + TPS55289-Q1。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    1.实际上,客户希望使用额外的 USB 集线器来支持 Apple CarPlay。 尽管客户因为 MFi 认证而使用了 USB 集线器、但我是否应该将 TPS25846-Q1 用于客户的案例?

    2.客户已测试 TPS25772-Q1 + TPS55289-Q1。 它是否与包括 MFI 认证的 Apple CarPlay 兼容?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管客户因为 MFi 认证而使用 USB 集线器、但我是否应该将 TPS25846-Q1 用于客户的案例?[/报价]

    如果集线器未集成 TPS25846-Q1、您仍然可以使用它并利用 BC1.2 CDP 功能。

    [quote userid=“464516" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546601/tps25854-q1-question-about-apple-carplay/5954055 客户已经测试了 TPS25772-Q1 + TPS55289-Q1。 它是否与包括 MFI 认证的 Apple CarPlay 兼容?

    我们的 PD 器件在 CarPlay 中没有太大的作用。  CarPlay 或 MFi 都没有问题 — 两个直流/直流转换器都可以满足 OCP 要求。  当需要 IC 数据时、两个 USB 都不会接触 D+/D-引脚。  如果客户要求、集线器需要集成 BC1.2 CDP。  

    此致、
    Eric